请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840077/rs485-and-rs232
主题中讨论的其他器件:THVD1451大家好、
我们是否有 RS485的调平转换产品?
您能否推荐 RS232和 RS485的组合解决方案?
非常感谢。
Nison
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840077/rs485-and-rs232
主题中讨论的其他器件:THVD1451大家好、
我们是否有 RS485的调平转换产品?
您能否推荐 RS232和 RS485的组合解决方案?
非常感谢。
Nison
Nison、您好!
您是指在 RS-485和 RS-232信令之间进行转换的方法吗? 如果是、您可以在此处找到示例电路(使用半双工 RS-485实现):
http://www.ti.com/tool/TIDA-060008
对于点对点应用、您还可以实现"全双工"解决方案、在该解决方案中、TX 和 RX 线路可以使用单独的差分对; 这将需要 THVD1451等全双工 RS-485收发器以及一对额外的导线、但不需要在本参考设计中使用方向控制电路。
如果您只需要将单端逻辑电平信号转换为 RS-485或 RS-232电平信号、则可以使用收发器器件。 您可以在此处找到它们:
如果您有任何疑问、请告知我们。
此致、
最大