This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:寄存器0x3F 的位7

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831279/ds125df410-bit-7-of-register-0x3f

器件型号:DS125DF410

团队、  

在第23页的第7.5.10节中、有一条指导规定、当使用原始数据模式时、应将寄存器0x3F 的位7设置为1、以避免重新触发快速电容搜索。

但是、在第46页的寄存器映射中、该位被标记为保留位、轻微地表示系统不应配置该位。

 

您能否确认在使用原始数据模式时是否建议设置此位?

 

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我们建议在启用 CDR 旁路原始数据模式时将0x3F[7]设置为1。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师