This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.05V 电压电平信号的多路复用器选择。

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840090/mux-selection-for-1-05v-voltage-level-signal

您好,团队

  感谢您推荐用于1.05V 电压电平信号的多路复用器解决方案或芯片、与74CB3Q3257类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

       我知道、74CB3Q3257似乎适应3.3V 信号、它能否传输1.05V 信号? 您会评论我的问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

       我的问题n`t 到目前为止还没有解决,请给我一个答案,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何使用 TMUX1574。 它具有与 74CB3Q3257相同的配置、但具有1.5V 至5.5V 的宽工作电源电压范围、并且能够 传递高于电源电压的信号(高达 VDD x 2)、最大输入/输出电压为5.5V

    谢谢

    Saminah