This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:RX 输出电压

Guru**** 2811735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840275/tcan1042h-rx-output-voltage

器件型号:TCAN1042H

您好!

在我客户的电路板上、在正常模式下、VDD=5V 时观察到的 RXD 输出电压约为2V。

我认为 TCAN1042在正常模式下仅输出高电平或低电平。

对吗?

如果是、我猜2V 的原因是外部电路。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    没错。 在正常模式下、RXD 将输出低电平(电压接近接地)或高电平(电压接近5V、通常约为4.9-4.95V)。 即使在待机模式下、RXD 输出也应处于低电平、因此2V 输出必须由外部因素引起。 RXD 是否连接到将其下拉至接地的输出、从而使两个端口"竞争"?

    此致、