This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:当寄存器0x3B=0x2F 时、这意味着什么?

Guru**** 1797760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839965/ds90ub948-q1-what-does-that-mean-when-register-0x3b-0x2f

器件型号:DS90UB948-Q1

尊敬的团队:

当我读取寄存器0x3B=0x2F 时、我不知道这是什么意思? 我想知道 EQ 的值(范围:0-14)。 您能告诉我以下寄存器中的 EQ 值是多少? 自适应 EQ 已启用。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    以下是 EQ 值的映射方式:

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的及时回复!

    0x2F 要大一点、对吧? 正常值大约为0x03。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    0x2F 是一个相当高的增益设置、是的。  

    谢谢、

    Casey