This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:1.2V CML 驱动器

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830185/sn65cml100-1-2v-cml-driver

器件型号:SN65CML100
主题中讨论的其他器件:DS10BR150

我想使用该器件来驱动1.2V CML 线路。  根据数据表和应用手册、我计划在芯片输出端使用两个50欧姆电阻作为偏置发生器、连接到1.2VDC。  此外、将有两个50欧姆电阻器端接接收器上的线路、也连接到1.2VDC。

LVDS 输入端接输入线路上的电阻为100欧姆。

是否有任何关于将此器件用作1.2V CML 驱动器的想法?

谢谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    为什么不只使用设计为以1.2V 输出共模驱动的 LVDS 驱动器?

    我将查看 DS10BR150。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我将查看 DS10BR150。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我再次查看了 DS10BR150。  看起来它将在 没有外部终端的情况下接收2.5V LVDS。  好极了。  但我看不到它将在1.2V 电压下驱动 CML 的指示位置(有或没有端接)。  SY56216 (Micrel/Microchip)有两个电源引脚、一个用于输入(2.5V LVDS)、另一个用于输出(1.2V CML)。  仍在寻找替代方案。

    谢谢、

    弗兰克