This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:用于 ARINC 818收发器通道的 DS280MB810均衡器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS100MB203, DS125RT410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830071/ds280mb810-ds280mb810-equalizer-for-arinc-818-transceiver-channel

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件: DS100MB203DS125RT410

尊敬的 TI 团队:

我计划将 DS280MB810均衡器用于基于 ARINC 818收发器线路的应用。 我将铜缆/同轴电缆连接到 ARINC 818收发器发送器和接收器通道、长度为20m。

我需要考虑哪些因素?  是否可以将 DS280MB810 用于我的应用?

等待您的宝贵回复。

谢谢、此致、
Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthesh、您好!

    DS280MB810 与8b/10b 或64b/66B 编码和交流耦合兼容。   

    需要考虑的事项:

     1.电缆在所有频率上的衰减是多少?

    DS280MB810专为差分信号而设计-同轴电缆为单端电缆。

    ARINC 818规范描述了多种数据速率。  需要支持哪些速率?

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李您好、

    感谢您的快速回复。

    借助此均衡器 DS280MB810、差分信号是否可用作单端信号? 您能详细说明 一下这一点吗?

    我还使用阻抗为100欧姆的双轴差分同轴电缆。

    ARINC 818接口将以1.0625Gbps 和4.25Gbps 的线路速率运行。

    此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthesh、您好!

    使用双轴电缆时、输入将看到差分信号。

    DS280MB810针对25Gbps 进行了优化、线路速率略低。

    您还可以查看 DS100MB203多路复用器缓冲器解决方案。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的回复

    我已经完成了将四通道重定时器 DS125RT410用于 ARINC 818应用的操作。

    此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    根据我的理解、仅在器件的接收器侧附近需要均衡器、而不需要发送器侧、即使数据表应用图突出显示了这一点也是如此。 我的所有 TX 和 Rx 信号都将路由到 VPX 连接器的背板。  

    此致、
    Ananthesh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anathesh、

    听起来不错。  如有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我是否需要将220nF 交流耦合放置在均衡器的两侧(均衡器的输入和输出通道)?

    我是否可以知道如何处理未使用 的 REFCLK_OUT 和 All_DONE 信号?

    谢谢、此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我请求您查看均衡器原理图并分享您的宝贵反馈。

    谢谢、此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    均衡器是我的原理图中最重要和最关键的部分。

    由于我将在本周中发布 Gerber 文件,我将很快等待您的回复...

    谢谢、此致、
    Ananthesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthesh、您好!

    我看不到原理图有任何问题。  

    我将为 All_DONE 和 REFCLK_OUT 提供测试点。

    此致、

    Lee