This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 工作电压

Guru**** 2554030 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828330/tca9548a-tca9548a-operating-voltage

器件型号:TCA9548A

大家好、

在低于工作电压时、TCA9548A 是否有任何问题?

谢谢!

最棒的

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在下游总线上的 VCC = 3.3V 和 VDPU = 5V 时、可以通过这种方式运行器件。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在以下情况下如何?

    谢谢!

    最棒的

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    最好在较低的 VCC 电平下运行。  当 VCC = 3.3V 时、"Vpass (Vpass)"电压将约为2V (请参阅数据表中的图14)。  这意味着任何低于2V 的电压都将通过器件。  主器件侧1.65V 的高电平低于该电压值、因此下游通道的高电平也接近1.65V、而不是所需的5V 电平。

    此致、
    最大