This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S714-Q1:功耗设计问题

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S714-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835192/tpd3s714-q1-power-consumption-design-questions

器件型号:TPD3S714-Q1

您好、先生、

我 对功耗和行为有一些疑问、需要您的帮助来澄清。

请在以下问题上提供帮助?

 

-当系统处于睡眠模式(关闭 VIN 3P3电源)时 、会 发现 VBUS_CONN 有电流消耗。

EN_N 是否可以禁用 VBUS_CON 以降低功耗?

2.当 VIN 3P3关闭 时,EN_N 功能是否可行?

3.系统不需要外部5V 电压,我们只需要 VDP/VDN ESD 保护功能。

    我们是否可以将 VBUS_CON/VBUS_SYS/FLT_N 引脚保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 TPD3S714-Q1的提问、我们将很快回复您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    等待您的反馈。

    并将另一个问题添加为项目4。

    -当系统处于睡眠模式(关闭 VIN 3P3电源)时 、会 发现 VBUS_CONN 有电流消耗。

    EN_N 是否可以禁用 VBUS_CON 以降低功耗?

    2.当 VIN 3P3关闭 时,EN_N 功能是否可行?

    3.系统不需要外部5V 电压,我们只需要 VDP/VDN ESD 保护功能。

        我们是否可以将 VBUS_CON/VBUS_SYS/FLT_N 引脚保持悬空?

    4.移除 R824 (断开 VBUS_CON)后、

         我们发现、当器件处于睡眠模式(关闭 VIN 3P3电源)时、它还具有 FLT_N (低电平)的电流消耗

         如果我们按如下所示断开 VBUS_CON 和 FLT_N、是否正常?


     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    您可以在下面找到我的评论:

    EN_N 是否可以禁用 VBUS_CON 以降低功耗? -->是的,可以。

    2.当 VIN 3P3关闭 时,EN_N 功能是否可行? 如果 VIN 3P3关闭、它可以工作。  

    3.系统 不需要外部5V 电压,我们只需要 VDP/VDN ESD 保护功能。

        我们是否可以将 VBUS_CON/VBUS_SYS/FLT_N 引脚保持悬空?->您可以将 VBUS_CON 和 FLT_N 保持悬空、但 VBUS_SYS 应该连接到5V、以实现内部逻辑电路偏置和电源。  

     4.移除 R824 (断开 VBUS_CON)后、

         我们发现、当器件处于睡眠模式(关闭 VIN 3P3电源)时、它还具有 FLT_N (低电平)的电流消耗

         如果我们按如下所示断开 VBUS_CON 和 FLT_N、是否正常? --如果不使用 FLT_N 信号,则可以将其保持悬空。 您的 SCH 正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的反馈。 但我不完全理解 FLT_N 的状态

    FLT_N 的状态是否仅与 VBUS_CON 相关?

     

    基于以下连接。  我们测量了下表中的引脚电压。

    电压条件

    VBUS_CON (悬空)

    VBUS_SYS

    EN_N

    输入电压

    FLT_N        

    (将高10M 拉至5V)

    注释

    4.94.

    4.94.

    GND

    3.28.

    4.53.

    DUT 处于活动状态

    4.94.

    4.94.

    悬空

    3.28.

    4.53.

    DUT 处于活动状态、但无法读取 USB 端口

    0

    4.96.

    GND

    0

    0

    DUT 处于睡眠模式(关闭 VIN 3.3V 电源)

    0

    4.94.

    4.94.

    3.28.

    0

    DUT 处于活动状态、但无法读取 USB 端口

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请就此提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    很抱歉出错了。  

    VBUS_CON 应该在 GND 上添加一个1uF 电容器。  

    启用后、器件将检测 VBUS_CON 引脚电压。 如果 VBUS_CON 低于 Vrt (125mV)阈值。 扫罗会断言。

    您可以参阅数据表8.3.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的问题是、当我将 VBUS_CON 保持悬空并使用10M 欧姆电阻器将 FLT_N 连接到 Vbus_sys 时、

    然后、我按照以下条件1/2/3/4测量 FLT_N 和 VBUS_CON。

    项目1:IC 使能和 VBUS_CON 悬空。 为什么 VBUS_CON 为4.95V 并且 IC 将 FLT_N 释放为高电平?

    项目3:当 VIN 关闭时、IC 检测到它并在使能时将 FLT_N 释放为低电平。

     

     

    我们的设置

    测量结果

     

    项目

    VBUS_SYS

    EN_N

    输入电压

    FLT_N

    (将高10M 拉至5V)

    VBUS_CON

    (悬空)

    注释

    1

    4.95.

    GND

    3.28.

    2.6.

    4.95.

    DUT 处于活动状态

    2.

    4.95.

    悬空

    3.28.

    2.6.

    4.95.

    DUT 处于活动状态、但无法读取 USB 端口

    3.

    4.97

    GND

    0.65

    0

    0

    DUT 处于睡眠模式(关闭 VIN 3.3V 电源)

    4.

    4.95.

    4.95.

    3.28.

    0

    0

    DUT 处于活动状态、但无法读取 USB 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    项目1:IC 使能和 VBUS_CON 悬空。 为什么 VBUS_CON 为4.95V 并且 IC 将 FLT_N 释放为高电平?

    -->您的 VBUS_CON 悬空是什么意思? 在该引脚中添加1uF 后、它应该在 VBUS_CON 中具有5V 电压。  FLT 不会置为有效、因为这是一个正常操作。

    项目3:当 VIN 关闭时、IC 检测到它并在使能时将 FLT_N 释放为低电平。

    -->在您的 itme3中,BUS_SYS 为 OV,整个器件处于断电状态,FLT 应该为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们不在 VBUS_CON 中添加1uF、因此我们将其保持为悬空状态、您认为 VBUS_CONN 和 FLT_N 的行为是好的吗?

     项目1和2中 FLT_N = 2.6V 的电压是正确的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、

    请 确保您设置的所有内容都正确。 我无法对您的错误设置结果发表任何评论。  

    首先、不要让 VBUS_CON 进行演示。  

    其次、使用10K 电阻上拉至 VBUS_SYS。  

    如果您没有在 VBUS_CON 中添加1uF 电容、一旦器件启用、FLT 将不会被设定为低电平。

    第1项和第2项是错误的上拉电阻值,请使用10K 电阻,然后结果应为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    按照下图所示连接(在 VBUS_CON 中添加1uF 电容、对 FLT_N 使用10K Ω 上拉电阻)。

    对于 Item1、为什么当 VBUS_CON 以1uF 到 GND 的电流浮动时、VBUS_CON 为4.94V、FLT_N 为高 电平? 我们找不到符合 Vbus 逻辑表的结果。

    对于 Item3、当我们的器件处于睡眠模式时、我们仅关闭 VIN、而不是 VBUS_SYS。  VBUS_SYS 始终开启。  如果 VIN 处于关闭状态,此 IC 是否将 FLT_N 释放为低电平?

     

    电压条件

    项目

    VBUS_CON (悬空)

    (添加1uF)

    VBUS_SYS

    EN_N

    输入电压

    FLT_N        

    (将高电平拉至10K 至5V)

    注释

    1

    4.94.

    4.94.

    GND

    3.28.

    4.94.

    DUT 处于活动状态

    2.

    4.94.

    4.94.

    悬空

    3.28.

    4.94.

    DUT 处于活动状态

    3.

    0

    4.96.

    GND

    0

    0

    DUT 处于睡眠模式(仅关闭 VIN 3.3V 电源;VBUS_SYS 始终开启)

    4.

    0

    4.94.

    4.94.

    3.28.

    0

    DUT 处于活动状态、但无法读取 USB 端口


     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    很抱歉耽误你的回答!

    对于第1项, 规范中的行为。  我将 下面的行为突出显示为黄色行。

    对于睡眠模式,我们不建议将 VIN 设置为低电平,因为该引脚为 DP/M OVP 供电。  您可以参阅数据表10.2、如下所示。

    在测试 Vin=0V 时,FLT 置为有效,器件检测 DP/DM 中的 OVP 行为。 原因是您没有为此引脚提供电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    很抱歉耽误你的回答!

    对于第1项, 规范中的行为。  我将 下面的行为突出显示为黄色行。

    对于睡眠模式,我们不建议将 VIN 设置为低电平,因为该引脚为 DP/M OVP 供电。  您可以参阅数据表10.2、如下所示。

    在测试 Vin=0V 时,FLT 置为有效,器件检测 DP/DM 中的 OVP 行为。 原因是您没有为此引脚提供电源。