Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
大家好、
我们要求 支持 8/10位 HDR 的4K@60fps eDP。 我们计划 使用 SN65DSI86桥接 IC 将两个4通道 DSI1.2 (每通道2.1Gbps)转换为 eDP 4K@60fps。
请问 SN65DSI86是否支持8/10位 HDR?
谢谢、此致、
Gireesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Gireesh
请参阅随附的应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slla425/slla425.pdf。 请使用此应用手册计算要求。
对于 DSI86、我们只能支持4K@60Hz 18bpp、但不能支持24bpp。
谢谢
David
尊敬的 David:
感谢您的输入。
我们对 HDR 技术的了解是初步的。 根据我们从 VESA 网站( displayhdr.org/.../ )收集到的信息,我们了解至少需要24bpp 才能支持 HDR。 我们还从您的输入中了解我们的分辨率和帧速率要求(4K@60Hz) SN65DSI86只能支持18bpp。 是否正确地说 HDR 无法满足此要求?
如果我们必须将分辨率和帧速率要求降低到可由24bpp 支持的更低值、那么 SN65DSI86是否支持 HDR?
我还可以请求您确认 HDR AS 功能是否已通过 SN65DSI86验证?
此致、
Gireesh
Gireesh
Stream_bit_Rate =像素时钟 x BPP、和
MIN_REQUIEST_DSI_CLK_FREQ = Stream-bit_Rate /(MIN_NUMBER_DSI_Lanes x 2)
了解特定的像素时钟频率和您想要支持的分辨率的 BPP 后、您可以使用上述两个公式计算最小 DSI 时钟频率、并确保它不会超出最大 DSI 时钟频率。
谢谢
David