This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:接口论坛

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101EVM, TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839235/tpic8101evm-interface-forum

器件型号:TPIC8101EVM
主题中讨论的其他器件: TPIC8101

刚刚获得 TPIC8101评估板和 Tiger 通信板。 已将 TPIC8101EVM 连接到"Tiger 通信板"。 已将 USB 电缆连接至 Tiger 板。

已将 USB 插入到运行 Windows 7 PRO 的 PC 上。

获得了 Windows 确认驱动程序已成功安装的强制确认。 设备管理器显示已添加符合 HID 标准的设备。

注意到 Tiger 电路板上的 LED 从未亮起。

启动 TPIC8101 GUI 软件。

在连续的窗口中收到一系列消息,如下所示:"error-Tiger:***写入 USB --HID--***命令= 0xB" "error-Tiger:***写入 USB --HID--***命令= 0x44" "error-Tiger:***写入 USB --HID--***命令= 0x47"。 在每个窗口中单击“OK (确定)”并显示错误信息后,GUI 出现,但“Status:Connecting.....(状态:正在连接..... 按钮呈灰色显示、标有"查找并连接到 TIGER "

即使已安装跳线 JP1、TPIC8101EVM 板上也不存在5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我们已收到您的问题。 请给我们一些时间来研究您的问题。 我们应在本周结束前为您提供答案。

    Sharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    跳线是否闭合填充的 Tiger 电路板上的 LED? 如果是、您是否可以断开连接并重试?  

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharath、是的、跳线已安装。 我移除了它、现在 GUI 识别 Tiger 板、TPIC8101EVM 仍然有效!!! 非常感谢! 希望 TI 能发布 Tiger Board 的原理图... 那么我就不会打扰你了! 此致、Dana