This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:PCA9306IDCURQ1和 PCA9306TDCURQ1之间的差异

Guru**** 2794745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827897/pca9306-q1-difference-between-pca9306idcurq1-and-pca9306tdcurq1

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306

您好的支持团队、

请问 PCA9306IDCURQ1和 PCA9306TDCURQ1之间有何区别

此致、

Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

    我不确定这两个器件型号背后的历史、但我正在与我的团队联系、以尝试了解它们之间可能有何不同。  我希望在本周晚些时候向您提供更好的答案。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    很抱歉、我们花了一些时间才回来。  可以将这些器件视为相同的器件。  "I"版本以前仅额定工作环境温度为85 C、但后来扩展到105 C、使其等于"T"版本的额定值。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San、  

    没问题、感谢您的支持!

    此致、  
    Ochi