This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020bi 中的复位问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BPHPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828372/tusb4020bi-reset-problem-in-tusb4020bi

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BPHPEVM

尊敬的先生:

我们已按照 TUSB4020BPHPEVM 原理图进行集线器设计、 我已将所有给定的值放入 EVM 中、但我们未获得输出、首先请告诉我调试过程。

我能否按照评估板原理图进行操作 ,或者是否有任何更改。

我们使用外部 EEPROM 来配置 TUSB4020。 对于 TUSB4020、初始工作用途必须使用 EEPROM?

复位不能正常工作。 我们在 RESET 引脚上获得1.8V 电压、我们在3ms 后使上电复位电路上电3.3V。

如果我放置外部复位电路、请告诉我电阻值、  

晶体不产生时钟脉冲、两个引脚(XO XI)的电压保持在1.2V、

我们现在将 USB_R1放置为10k、这是正确还是错误? 该值 会影响晶体功能,

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、

    您能否提供原理图、或者是否实施了切换开关、您是如何配置它们的?  集线器操作不需要 EEPROM、但如果在 SMBUSz 上安装了空白 EEPROM 或下拉电阻器、则集线器将在编程模式下等待。  复位不应为1.8V、散热焊盘是否已正确接地?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

               很抱歉、我的重播太晚了、问题是散热焊盘、散热焊盘未正确接地、正确焊接后工作正常、

    感谢您的支持、

    谢谢、此致