This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:SigCon 软件配置文件

Guru**** 2932150 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837052/ds280df810-profile-for-sigcon-software

器件型号:DS280DF810

尊敬的 TI 团队:

我使用 TI DS280DF810ABVT。 您能否为此芯片提供与 SigCon 软件相对应的配置文件?

如下所示的文件模板:

BR

雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的工作电子邮件和公司名称。 然后、我可以直接向您发送配置文件。 通常、可以通过 TI.com DS280DF810产品页面访问此配置文件、但链接意外断开;我们正在进行修复。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的信息如下。 非常感谢您的支持

    公司名称:Sino

    Emial:wupanfeng@sino-telecom.com

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    下面是我的工作电子邮件和公司名称。

    感谢您的支持。

    电子邮件:eric.mazuir@techway.fr

    公司名称:Techway

    此致

    Eric Mazuir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我已通过电子邮件直接向您发送了下载链接。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    我已通过电子邮件直接向您发送了下载链接。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好罗德里戈·纳塔尔:


     很抱歉、您能帮助再次发送吗?  电子邮件地址更新如下:

    公司名称:Sino

    电子邮件:wupf@sino-telecom.com

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈:

    您可以将 DS280DF810配置文件发送给我吗?

    公司名称:Sino

    电子邮件:wupf@sino-telecom.com

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PF:

      您收到了吗?