This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:/PEREST 和 REFCLK 在断电序列期间

Guru**** 2779065 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839805/xio2001-perest-and-refclk-during-power-down-sequence

器件型号:XIO2001

您好!

XIO2001数据表(SCPS212I)要求在移除 P23中用于断电序列的 REFCLK 之前将/Perst 置为有效。
但是、我的客户想知道、如果在声明/Perst 之前删除 REFCLK、会发生什么问题、因为他们的系统设计很简单。
用户是否绝对必须在数据表中保持此顺序?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    数据表中提供的加电和断电序列是经验证的序列。  不建议偏离数据表顺序。

    此致、

    Davor