This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS883:如何连接未使用的输入?

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830714/sn65hvs883-how-to-connect-unused-inputs

器件型号:SN65HVS883

大家好、

在 我们的应用中、我们只需要 HVS883串行器输入的一部分。 我们需要如何连接未使用的输入 IPX 和 Rex。 这些 引脚可以悬空、也可以直接连接到 GND 吗? 还是通过电阻器连接到 GND?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lutz、

    最好将 IPX 和 Rex 引脚都连接到 GND (如果未使用)、这样输入状态就不会未定。  

    VIN-ON 阈值将为~5.2V、因此输入将被检测为低电平。  

    谢谢、
    David