This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:无 DE/Hsync 输出问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837551/tfp401a-no-de-hsync-output-issue

器件型号:TFP401A

尊敬的先生。

我们遇到的一个问题是、iMx6向 TFP401A 输出 TMDS 信号、而监视器上没有图像。

确认 DE/Hsync 没有频率。 但 iMx6和 TFP401A 在两者之间添加了一个1:4分离器。

只要将一个输出连接到 TFP401A、就会出现这种情况。 其他三个输出如果连接了任何监视器、则 TFP401A 将具有图像信号。

如果其他三个输出未连接到监视器、则 TFP401A 仍无操作。 原因是什么? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ

    如需说明、您能否提供系统的方框图来说明问题?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ:

       有更新吗?