This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440SS 输出长度

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836544/sn75dphy440ss-sn75dphy440ss-output-length

器件型号:SN75DPHY440SS

尊敬的先生:

我的客户会使用 SN75DPHY440SS、但他面临的问题是440SS 到 APU 的线路长度需要140mm。

SN75DPHY440仅需1nch、您能不能帮助查看其他器件/解决方案并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gloria

    目标数据速率是多少?您知道140mm 布线的插入损耗吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?