This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网 TVS 二极管阵列保护

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830541/ethernet-tvs-diode-array-protection

主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06DP83822I

您好!

在 TI 的其他文章之一中 、建议使用 TPD4E05U06进行以太网保护。

我们的产品使用 DP83822I 以太网 PHY、必须满足 DO-160G 的引脚注入闪电测试;

我们正在寻找一种能够满足10/1000US 波形的1500W 峰值功率要求的保护。  您能建议一个吗?

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您为什么要寻找10/1000US 1500W 峰值脉冲、因为这必须是 SMC 器件、例如、如果器件钳位到30V、则必须能够在1毫秒内实现50A 的电流。 TI 没有 SMC 二极管。