This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN921226H:总线 LVDS 串行输出、额定负载为27 Ω。

Guru**** 2988140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830235/scan921226h-bus-lvds-serial-output-rated-for-27ohm-load

器件型号:SCAN921226H

该27欧姆负载意味着什么剂量?

您能解释一下27 Ω 负载和100 Ω 端子电阻之间的差异吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    总线 LVDS 驱动多点或多点应用。 虽然典型的端接阻抗为100欧姆、但对于多个驱动器或接收器、由于这些额外的驱动器/接收器而产生的额外负载将导致有效阻抗远小于100欧姆。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    如果总线 LVDS 驱动点应用、典型的端接阻抗应为100欧姆、典型的差分电压应为350mV、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答另一个问题吗? 我想在 LVDS 数据线路上放置一个共模扼流圈。 扼流圈的差分模式阻抗如何影响接收端的差分电压裕度?  我应该使用分压器来计算裕度吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    对于点应用、典型的端接阻抗为100 Ω、差分电压摆幅为350mV。

    为了计算裕度、最好运行仿真来计算差分电压裕度、因为裕度量也取决于数据速率、电缆插入损耗等  

    谢谢

    David