This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:1GigE 变压器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830524/dp83822i-1gige-transformer

器件型号:DP83822I

看看如何将两个 DP83822I PHY (RGMII)与单个1GigE 变压器配合使用、从而允许通过一个变压器生成两个100Mb 通道。 每个通道将使用一半的1G 变压器。   

备选变压器为脉冲 PM-9210。 随附数据表。  这些电气规格看起来符合 DP83822数据表中列出的要求、但我们希望得到您的确认。  

该变压器是否看起来可以接受?  通过单个磁性器件运行两个100m 通道是否存在任何问题?

e2e.ti.com/.../PM_2D00_9210-Data-Sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、变压器看起来对我们来说很好。

    我认为在同一个磁性上运行两个100Mbps 通道没有问题。