Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 看看如何将两个 DP83822I PHY (RGMII)与单个1GigE 变压器配合使用、从而允许通过一个变压器生成两个100Mb 通道。 每个通道将使用一半的1G 变压器。
备选变压器为脉冲 PM-9210。 随附数据表。 这些电气规格看起来符合 DP83822数据表中列出的要求、但我们希望得到您的确认。
该变压器是否看起来可以接受? 通过单个磁性器件运行两个100m 通道是否存在任何问题?