This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232-EP:MAX3232-EP:

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830686/max3232-ep-max3232-ep

器件型号:MAX3232-EP

您好!

您能帮我确定此器件可支持的最大工作频率吗?

此致、

阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的额定速率高达250kbps。

    传统上、每秒位数表示时钟的2倍等效值。  每个转换都可以表示数据。

    因此、时钟速率将高达125KHz。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水