This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:用于 i2c 总线电平转换、在使用方面应注意什么?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830715/pca9306-is-used-for-i2c-bus-level-conversion-what-should-be-paid-attention-to-in-terms-of-use

器件型号:PCA9306

你(们)好

PCa9306用于 i2c 总线电平转换、在使用方面应注意什么?

谢谢

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    ~、我最近使用此器件更新了数据表、其中包含大量其他信息、供用户了解。 您可以参阅图6、了解该器件在电平转换应用中的正确实施。 图7是我们认为最常见的错误设置。

    我建议查看数据表、如果出现任何具体问题、我们可以在此处进一步解决。

    如果您仍有疑问、请告诉我、

    -Bobby