This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TVP7002输入信号问题

Guru**** 2949410 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830530/tvp7002-tvp7002-input-signal-issue

器件型号:TVP7002

对于 TVP7002 VSYNC 的输入信号、是否有一些特殊要求?

1nF 电容器的功能是什么?  但我发现、当我针对复杂的应用环境以异步方式添加这个1nF 电容器时、VSYNC 的上升沿会更好。

此外、对于标有5V/3.3V 的组件、它是电平转换器还是仅5V 或3.3V 缓冲器? 我测试了 VGA 信号、但 VSYNC 通常为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施密特触发器可执行电压电平转换并有助于清理同步输入。

    同样、300R/1nF 组件构成一个低通滤波器、有助于确保 TVP 看起来是一个稳定的同步输入。

    VESA 标准规定同步信号应为5V、但 TVP 输入信号电平要求为3.3V。 理论上、您只需对同步输入进行电压分频、但使用施密特触发器有助于提供一致的信号、并有助于防止可能发生的超串。

    电容器最终会使电平转换器的输入上升沿变慢、但也会更加稳定、从而使 TVP 的输入更加稳定、干扰更少。

    BR、

    Steve