This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:56Ghz 版本的可用性

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839883/ds280df810-availability-of-56ghz-version

器件型号:DS280DF810

尊敬的团队:

我的客户一直在寻找高速重定时器、我们之前提供了 DS280DF810、因为这是我们拥有的最高频率。

实际上、它们需要56gbps PAM4重定时器。 我们的网站上没有此类器件、但他们最近看到 Samtec 提到此类 TI 器件可用于评估 EXAMAX 系列连接器。

我们是否有50Gbps 以上的 PAM4重定时器?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihan、

    请通过 内部电子邮件向我发送描述此应用的电子邮件。

    此致、Nasser