This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:以下设计是否存在任何风险?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830692/tca9517-any-risk-with-the-below-design

器件型号:TCA9517

客户询问以下电路在待机模式下是否正常。 当 P3V3_STBY 打开且 EN 启用时。 是否有泄漏电流流经 P3V3_STBY 至 P1V8_VDD_IO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aki、

    我看不到这方面的问题。 我假设当您提出这个问题时、您还意味着 P1V8_VDD_IO 关闭? 如果是、该器件将仅处于欠压锁定状态、并且在器件的 I2C 总线上具有高阻抗。 您不会意外地对任何体二极管进行反偏置。

    -Bobby