This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:USB 16:1多路复用器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830539/hd3ss6126-usb-16-1-mulitplexer

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: TUSB4041I

您好!

我需要一个 USB 16:1多路复用器。 我看到您有一个2:1多路复用器、HD3SS6126。  您能否指导我如何实现16:1多路复用器?  我不需要 USB 3.0速度。  USB 2.0正常。

谢谢你。

阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔

    您可能需要级联设计来实现这一点、但级联设计不适用于 USB2.0、因为该设计的总电容将会终止 USB2.0信令。

    最好使用集线器、例如 TUSB4041I: http://www.ti.com/product/TUSB4041I、以实现您的设计目标。

    谢谢

    David