This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:主机可以#39;t 识别带有 TUSB212的外部笔记本电脑

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826783/tusb212-the-host-can-t-recognize-external-notebook-with-tusb212

器件型号:TUSB212

你(们)好

我的客户在新的电视项目中使用 TUSB212。

使用 TUSB212、除 Razer 的笔记本电脑外、它通常可以工作并识别许多不同供应商的笔记本电脑。

我捕获 K/J 信号波形、发现当 USB 主机与笔记本电脑握手时。 D+高电平电压为560mV、不同于 D-高电平电压460mV。 EQ 增益为0级、直流升压为80mV。

您能给我一些关于如何解决此问题的建议吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    您是否尝试过低或中直流升压?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 2.0握手通过差分振幅大于525mV 来跳变断开阈值。 请尝试使用 TUSB212的低直流升压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员

    我今天现场调试了这个案例、我为您收集了一些信息、以进一步缩小根本案例的范围。

    首先、客户系统方框图如下所示:

    1. USB 集线器 IC 之间有两个 USB 开关器件、在数据线路中增加了6~8 Ω 电阻。
    2. 此 USB2.0转接驱动器适用于电视侧的全功能 Type-C 接口。
    3. 客户的原始升压控制杆为80mV、我尝试了40mV、但在 ThinkPad notebool 和其他品牌笔记本电脑中仍然无法正常工作
    4. 如果添加 Type-C 转 Type-A 插头并通过 Type-A 端口连接笔记本电脑、则在 ThinkPad 中连接成功。

    我已检查的内容:

    1. 即使在 ThinkPad 中、USB 高速握手也是成功的。 (如图2所示)怠速状态、0.8V K/J Christp 和0.4V K/J Christp 被人 obered。 但通信将停止。
    2. 在多个数据包之后、TUSB212退出高速模式并且 HS 标志从高电平变为低电平。 (粉色波形)
    3. 在器件停止通信并退出高速模式之前、差分对控制杆为800mV、具有80mV 直流升压增益、640mV、具有40mV 直流升压增益。 但是 MacBook/Mate Book (可以正常连接)和 ThinkPad 的电压电平是相同的。 我知道625mV 差分电压可能会导致通信中断、但我不知道为什么它在 MacBook 和 MateBook 中起作用。

    如果差分电压电平过高且升压增益已处于最低配置40mV、我还想介绍一下如何解决此问题?

    由于两条 D+线路可能在 Type-C 接口中简单地短接在一起、或者我们可以利用多路复用器来控制数据线路。

    笔记本一侧的两条 D+线路是否短在一起会导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已被带到内部论坛。 关闭票证。