This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:未使用的终端处理

Guru**** 2842530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LV31, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839688/am26c32-unused-terminal-processing

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: AM26LV31AM26LV32
请向我们介绍 AM26LV31和 AM26C32。
我的开发板仅使用三个接收器。
一个接收器未使用。
如何分别处理4A、4B 和4Y 引脚? (上拉或下拉或打开?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述问题中的 AM26LV31是 AM26LV32的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件可耐受开路输入、但通常最好将差分输入的一半(例如 A)连接到 VCC、将另一半(例如 B)接地、以提供有效的差分输入电平。  这可以通过上拉/下拉电阻或直接连接来实现、并防止输出根据耦合噪声振荡或以其他方式切换。  单端输出可保持悬空/断开。

    此致、
    最大