This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:与 SN65HVD251比较

Guru**** 2520730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839689/tcan1042h-vs-sn65hvd251

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:SN65HVD251

您好!

TCAN1042是否与 SN65HVD251引脚兼容?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    是的、这些器件具有兼容的引脚排列、尽管它们在功能上不完全相同。  例如、TCAN1042上的引脚5为未连接引脚、因此不提供 VCC/2基准。  (但是、鉴于器件的 EMC 性能有所提高、通常不需要此功能。)  对于引脚8、当这被拉至低电平时、此功能是等效的、但是当拉至高电平时、低功耗模式有轻微的差异。  在 HVD251中、接收器保持完全激活、而在 TCAN1042中、接收器只有在接收到有效唤醒模式(如 ISO 11898-2:2016中定义)后才会通过 CAN 总线通信、并且仅在满足活动滤波器持续时间后才将 RXD 置为低电平。  TCAN1042也不具有通过将电阻连接到该引脚来实现可调斜率控制的特性。

    请告诉我这是否不清楚、或者您还有任何疑问。

    此致、
    最大