This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:可编程替代产品

Guru**** 2593490 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829227/tusb9261-programing-alternatives

器件型号:TUSB9261

您好!

我想使用 TUSB9261。  USB 转 SATA 桥接器。 进行了优化

 主机设计使用 USB 2.0

 它存在于主机和器件连接的系统(板对板)。  SATA 设备是可拆卸的。

我可以使用 USB 2.0通道对器件进行编程吗? (我阅读了有人对此有问题的表格)

 主机将 Linux 用作操作系统,您能否提供支持 Linux 的编程工具?

您能否建议将 SPI 闪存与 TUSB9261配合使用(数据表包含过时器件)

 是否可以 对 SPI 闪存进行分段编程? 如何实现?

提前感谢

 Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我们是否有 Linux 代码、但我将检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我的其他问题又如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我的朋友申请获取基于 Linux 的工具。 这将允许您使用 TUSB9261通过 USB 对 SPI 闪存进行编程。 无需使用特定的 SPI 闪存、但闪存的最小闪存大小应为512kB (64k×8)。 您还可以根据需要直接对闪存进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已接受您的请求

    Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件已发送。