This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:4.3"800x480 LCD 面板可与 TFP401配合使用?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839894/tfp401-4-3-800x480-lcd-panel-can-be-used-with-tfp401

器件型号:TFP401

您好!

客户希望将 TFP401与4.3" 800x480 LCD 配合使用。

是否可以在没有任何设置的情况下使用?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    是的、TFP401可与800x480 LCD 面板配合使用。 它不需要任何特殊设置。  

    此致、

    I.K.