This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD351:浪涌额定值

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD351, TVS0500, ESDS314, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839884/esd351-surge-rating

器件型号:ESD351
主题中讨论的其他器件: TVS0500ESDS314TVS3301

我的客户对用于工厂汽车 USB2.0接口的 ESD351感兴趣。 因为尺寸小得多。

在 d/s 中、它表示可以使用6A 维持 IEC 61000-4-5 (8/20us)的浪涌。 但是、当我们将竞争器件检查为来自 Protek 的 GBLCxx 和 SRV05-4M 时。 浪涌电流可能远高于 ESD351。 峰值脉冲功率范围为350W-400W。 在 ESD351中、它仅显示8/20us 时的43W。   

我们实际上并不是 ESD 组件方面的专业知识。 我们需要您的建议、两者之间的区别是什么。 以及如何在应用中选择合适的解决方案? 由于竞争对手非常感谢、较高的浪涌额定值带来了什么好处。   

e2e.ti.com/.../ESD351Comparison.pdf

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供有关 ESD 和浪涌瞬变的良好培训

    我会说我们的高浪涌保护器件是 ESDS314。 或者、如果您只需要 TVS 二极管、我们有 TVS0500至 TVS3301