This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0394:使用 LMH0394低频

Guru**** 2880860 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830311/lmh0394-lmh0394-low-frequency-use

器件型号:LMH0394

我的 LMH0394输入信号有时仅为6MHz 方波。  芯片将会做什么?  谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    LMH0394未在该低频下工作。 在此低频下、LMH0394不提供任何增益。 此外、这在很大程度上取决于信号上升/下降时间。 上升/下降时间应该非常快-大于400ps。 交流耦合电容应非常大、以允许该低频信号通过。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Nasser。  我决定通过外部路径或使用旁路功能在内部完全旁路均衡器。  当然、仍然需要使用大电容器、但 LMH0394能否在旁路模式下用作简单的缓冲器? 谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、可以。

    此致、Nasser