This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1 EVM 板最新用户指南(ALP V1.57.0010)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB953-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838860/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1-evm-board-latest-user-guide-alp-v1-57-0010

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

   根据 DS90UB95X 用户指南、ALP 软件版本为旧版本( V1.56.0010)、但 Web 版本为新版本(V1.57.0010)

www.ti.com/.../snlu224a.pdf

由于 V1.56.0010软件设置与 V1.57.0010不同、您能否共享 V1.57.0010用户指南( DS90UB95X)。

谢谢。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    请使用 TI.com 上提供的用户指南。

    更改 ALP 软件版本不需要更改用户手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    我们有 DS90UB953-Q1 EVM 板、需要遵循用户指南进行设置。

    到目前为止、用户指南软件版本是旧版本(V1.56.0010 )、我们无法在当前 ALP 版本(V1.57.0010)中进行设置

    这就是我们需要使用新 ALP 版本的新用户指南的原因、我们可以跟踪以设置软件成功工作。

    此致、

    Kevin Lin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您无需新的用户指南。 ALP 的两个版本都非常相似。

    您的问题到底是什么? 我将尝试帮助您解决这个问题。