This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:数据表(slls638a)规格

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838785/dp83825i-datasheet-snls638a-specifications

器件型号:DP83825I

您好、TI、

在 RMII 从模式中、XI 引脚的输入电容是多少? 在该模式下、这是否仍然是15pF/30pF (典型值/最大值)?

2.数据表(slls638a)中的表86显示"LED_2 Control:选择 LED_1的源"。 这是否是拼写错误?

3.数据表多次提到 LED_1。 该器件的哪个引脚为 LED_1?

数据表第7页将自举特性指定为在1V8和3V3下具有相似的 V_IH (1.3V)和 V_IL (0.6V)电平、而第39页的表7-2分别指定了0.7 x VDDIO 和0.35 x VDDIO。 哪两项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、


    对上述问题有任何意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.15pF 典型值。

    2、 似乎这是排印错误。 我正在进行内部检查并返回。

    3。 LED_1在此器件上不可用。 这是拼写错误、应在下一版数据表中更正。

    4. 请遵循电气技术规格值。 第39页的表7-2需要更新。 我们将在下一版数据表中进行修复。

    此致、
    GET