This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:工作结温规格(Tj)

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TUSB320, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837890/hd3ss3220-operating-junction-temperature-spec-tj

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212TUSB320

大家好、

 此处需要您的帮助以确认 HD3SS3220I 工作结温规格(Tj)是否为150摄氏度的存储温度? ℃~℃、我们只能找到仅来自 D/S 的建议环境温度为40 ̊ C、85 ̊ C。   

  

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TJ = TA +θJA * PD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

      我们的 Tjmax IC 规格是否为150deg.C ?

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150C 只是最大存储温度、而不是结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

     

     Tjmax 的 IC 规格是多少?  

    艾伯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ = TA +θJA * PD=85 + 60.9*(3.6*0.0008 + 4.5*0.0001)=85.2C

    (HD3SS3220内部包含两个器件:TUSB320和 HD3SS3212)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     您是说 Tjmax 的 HD3SS3220I 规格为85.2DEG.C 吗?   

      

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。