This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:IC 将 VCC 短接至 GND

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835632/sn65hvd251-ic-getting-short-vcc-to-gnd

器件型号:SN65HVD251
主题中讨论的其他器件: 冲击

降级器、

我们在 设计中使用 IC SN65HVD251D。

我们面临 IC VCC 到 GND 短路的问题(观察到 VCC 和 GND 引脚短接在一起)。

我们不断地注意到这个问题。

IC SN65HVD251D 的工作电压为5VDC。

此外、IC 输出受到 tvs 二极管的保护。

请注意、我们的电缆长度约为30米、可承载24VDC、从该24VDC 中、我们使用直流/直流转换器 LM2672M_ADJ 生成了5VDC。

该电源还通过与输出、输入和输出电容器滤波器串联的瞬变铁氧体磁珠进行保护。

 

您能帮助我们识别吗?

IC 损坏的可能原因?

哪些参数会损坏 IC?

预防措施和电路保护指南?

要找出根本原因的已归档的测量类型?

设计支持以提高稳健性以避免故障?

 请参阅附件以了解 IC 损坏图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳拉延、

    感谢您的介绍、很遗憾听到 SN65HVD251出现故障。 您所拥有的保护措施听起来足以防止总线和电源输入上出现电压瞬态或 ESD 冲击。 通常、当这种损坏发生时、这是由 ESD 事件等电气过载或 CAN 总线上较长的瞬态电压脉冲造成的。 但是、在这种情况下、它也可能是 VCC 引脚上超过的绝对最大额定值。

    我有几个问题:

    • 是否可以共享原理图? 如果不在 E2E 上、则直接发送到我的电子邮件将起作用、您可以单击我的用户名来查找它。 如果根本无法共享原理图、您能告诉我电路板上是否安装了共模扼流圈吗?
    • 是否可以监控直流/直流转换器输出/收发器 VCC 输入? 最好知道电压转换器输出上是否存在将馈入收发器 VCC 引脚的尖峰。  
    • CANH 和 CANL 引脚在损坏发生之前和之后是否能够被捕捉?
    • 是否对每个单元都造成了这种损坏? 或者这种损坏发生的频率如何?

    获取此信息将有助于缩小所发生的情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳拉延、

    您对此有任何更新吗? 器件故障仍然存在问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、问题仍然存在。

    我正在检查与您共享原理图的想法。

    我将在获得许可后回复您。

    您仍然可以共享您的输入。

    此致、

    Narayan Sangale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳拉延、

    您是否能够从我最初的问题中获得任何其他信息? 我看到您正在处理原理图。

    通常、对于 CAN 应用、您需要遵循如下通用保护指南:

    其中、CH1和 CL1有助于降低高频噪声并降低高压瞬变的下降沿。 CH2和 CL2具有相同的功能。 共模扼流圈也有助于处理高频噪声。 向 CANH 和 CANL 添加串联电阻也会有所帮助、但这也会限制 CAN 总线上可放置的节点数量。

    从您最初的帖子中、客户似乎采取了所有这些预防措施、因此更多信息将有助于确定此类损坏可能来自何处。

    此致、