This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:TPS65982-EVM

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982-EVM, TIDA-050014, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839199/tps65982-evm-tps65982-evm

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-050014TPS65987D

我叫 Amos、是 Hermon Laboratories 的一名员工。

 

我需要为许多不同制造商(三星、像素、飞利浦...)制造的 Type-C 电源/充电器开发测试仪

您能否推荐用于 Type-C PS/充电器评估的解决方案?

(设置 PS 以提供最大电压、最大电流并连接到外部负载)

 

我需要将此工具用于生产领域、因此它应该非常简单、无需开发
一个特殊的软件。

我找到了您的 TPS65982-EVM、如果这对我的用途来说是一个很好的答案、请漂移。

请告知、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    请参阅 TIDA-050014。 我认为、TI 参考设计可用于更贴近您的需求。 TPS65982EVM 在任何电压下都不能与所有适配器配合使用。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我对要使用的电缆还有进一步的问题。

    据我了解、C 型 PD 使用了多种电缆、以便与不同的制造商合作。

    您能否推荐使用适用于所有(或大多数)充电器制造商的特定 Type-C PD 电缆?

    谢谢、

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    对于大多数适配器、任何标准 USB-C 电缆都应该正常。 如果您对适配器有任何具体问题、我建议您检查这些适配器的详细信息。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     "适配器的详细信息"是什么意思?

    是否需要使用 带 E-Marker 芯片电缆的 USB-C?

    Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    TPS65987D 运行时不需要带电子标记的电缆。  

    谢谢、
    Eric