This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:TVS 二极管保护

Guru**** 2960880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830243/dp83822i-tvs-diode-protection

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TPD4E05U06

您好!

我们正在尝试为10/100Mbps 运行的以太网 PHY 找到 TVS 二极管阵列保护。

我们基本上在寻找一款支持10/1000US 脉冲、峰值功率耗散 大于1500W、并支持其他 IEC 标准的器件。

我们的产品用于航空应用、该以太网接口应通过 DO-160G 的引脚注入连接测试。

您可以建议使用 TVS 二极管阵列吗?  我在 TI 网站上找不到任何支持这种高水平的保护。

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    我们已 将 TPD4E05U06与 DP83822搭配使用、以进行 IEC61000-4-2 ESD 测试。 我们尚未真正根据您所追求的标准对其进行测试。 您还可以尝试在 ESD 保护 E2E 论坛上提出类似的问题、他们可以为您提供最佳答案。

    此致

    Aniruddha