This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:ESDS314是否可以放置在靠近以太网端口的位置?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839256/esds314-whether-esds314-can-place-close-to-the-ethernet-port

器件型号:ESDS314

您好!

由于 ESDS314可以支持 IEC 61000-4-5标准、因此它是否可以放置在以太网端口附近? 如果没有、那么为什么以及哪个器件可以呢?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESDS314的 VRWM 为3.6V。 如果您将器件放置在 PHY 和变压器之间、它将按预期工作。