This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:RS485上升时间和位时间比

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830450/sn65hvd75-rs485-rise-time-and-bit-time-ratio

器件型号:SN65HVD75

大家好、

在相同的负载下、250kbps、20Mbps 和50Mbps 的输出上升时间和位时间比率几乎相同。  对于不同负载下的 RS485通信、是否存在最大输出上升时间和位时间比? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    一般经验法则是最大转换时间小于总位时间的1/3。  'HVD72、'HVD75和'HVD78都符合此要求、您可以在单独的开关特性表中看到各自的 TR/TF 规格(分别为7.7、7.8和7.9节)。  这些最大转换时间是驱动器电路中实现的压摆率限制的函数。  因此、它们在不同的负载下不会有很大的变化。  不同的负载电阻往往会缩放输出振幅(电阻越高、振幅越高)、但转换速率仍然相似。  不同的容性负载只会在非常高的电容下产生显著的影响(即、高到足以成为限制压摆率的主要因素、而不是驱动器的压摆率限制因素)。

    我希望这些信息能清晰明了、并能解决您的问题。  如果不是、请告知我们。

    此致、
    最大