This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297 12G

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830297/lmh1297-lmh1297-12g

器件型号:LMH1297

大家好、

我的客户尝试使用 I2C 与 LMH1297 12G 组件通信,但没有得到应答。

我附加了一个波形示例和原理图。

他们尝试遍了所有可能的地址。

MODE_SEL 使用1K 电阻器连接到 GND。     

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    当使用3.3V 上拉电阻器时、我们建议 R413和 R386在2K 到5K 欧姆范围内。 在原理图中、使用了具有2.5V 上拉电阻的30k Ω 电阻器。 请将这两个电阻值更改为1K 或1.5K 欧姆范围、然后再次检查。 此外、最好客户可以获得 LMH1297EVM、以便根据需要帮助将来进行调试。

    此致、Nasser