This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782-Q1:TVS 器件对寄生电容的要求是什么?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, SN65HVD1782, SN65HVD1782-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830119/sn65hvd1782-q1-what-is-the-parasitic-capacitance-requirement-for-tvs-devices

器件型号:SN65HVD1782-Q1
主题中讨论的其他器件:THVD2450SN65HVD1782

尊敬的团队:

在 RS485以10MHz 运行时、TVS 器件的寄生电容要求是什么? 小于10pF? 20pF?

R1和 R2的功能是什么? 是否可以用扼流圈代替它们? 建议使用哪一个? 我是否需要在 A 和 B 之间添加一个120欧姆端子电阻器、如下所示?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    一般来说、我不会期望10pF 或20pF 会导致 RS-485网络出现问题。  不过、要执行更详细的分析、您可以查看总容性负载以及驱动器的有效输出电阻、以确定可支持的信号带宽。  有关如何执行此分析的更完整说明、请访问:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/773543/2876087

    该示例原理图中显示的串联电阻用于在发生瞬态过压事件时限制电流。  这是可选的、在 TVS 二极管的峰值钳位电压超过收发器的绝对最大额定电压的情况下很有用。  共模扼流圈可用于不同的原因(EMI 滤波)、但这并不是 RS-485网络中的常见现象、因为信令通常是良好平衡的。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    允许的最大电容为(606ns)/50欧姆= 12.1nF。  该最大电容是所有并联节点的总电容以及电缆寄生电容。  

    很抱歉、我仍然不知道 TVS 的寄生电容应该是多少。 因为我不知道  所有并联节点的电容。  

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    您是否知道将连接在一起的最大节点数?

    您知道要使用的 TVS 的电容吗?

    顺便说一下、我还想提一下、我们有一个新的收发器 THVD2450、在性能上与 SN65HVD1782类似、但集成了高级别的 IEC 61000-4-2 ESD 保护(无需二极管等任何外部保护组件)。  您可能会考虑改用该器件来简化 PCB 设计。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    每个节点的电容是多少?

    我们需要 Q1器件。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    在10Mbps 时、每个位的长度为100ns。  根据串行数据传输完整性的一般经验法则、我们可以选择将差分信号的最大转换时间限制为100ns/3 = 33ns。  这意味着 RC 时间常量(Tau)应最大为33ns/2.2=15ns。   从 SN65HVD1782-Q1数据表中的图3可以看出、有效驱动器输出电阻约为40欧姆。  这意味着负载电容可以是15ns/40欧姆= 375pF。

    例如、如果您的电缆电容为75pF、并且有十个节点、那么您可能需要将每个节点的电容限制为30pF。

    收发器本身对每个节点的电容没有限制-这是基于总负载的系统级注意事项。  如果这不清楚、请告诉我。

    最大