This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TI TDP158转接驱动器的用途

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839326/tdp158-qusetion-for-ti-tdp158-redriver

器件型号:TDP158

你(们)好

      TI TDP158是否支持 4K2K@60Hz (YUV 4:2:0)输入/输出?

      来自 CPU 和输出类型的 HDMI 源是交流耦合的  

      我是否可以使用 TDP158实现交流耦合到直流耦合电平位移功能?  

      竞争对手:ASM1442K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr

    由于您不需要 HDMI2.0、因此类似的器件可能是 DP149 (重定时器)或 DP139 (转接驱动器)。  

    请注意、TDP158没有用于 HDMI 的适配器 ID 缓冲器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

          TI DP159/DP139能否支持 ASM1442等电平位移功能?  

          网址: www.asmedia.com.tw/.../e_show_products.php

          客户需要 ASM1442功能+转接驱动器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr

    您能否确认 ASM1442输入是否接受 DP++?  

    ASM1442表示将 PC 芯片组中现有 PCI Express 的低摆幅交流耦合差动输入转换为 HDMI 兼容差动输出。 但 ASM1442的方框图未显示任何电桥功能、仅显示电平转换器。  

    如果是 DP++转 HDMI 电平转换器、则 DP139也可以支持。

    谢谢

    David