This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:TCA9554APWR:默认输出、低电平或高电平如何?

Guru**** 2381670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839378/tca9554a-tca9554apwr-how-about-the-default-output-low-level-or-high-level

器件型号:TCA9554A

大家好、

如果 PCA9554APWR 的默认输出为低电平或高电平、您可以帮助查看该问题吗? 我想从数据表中可以看出、它应该是高水平的、如果是、您有没有建议使用低水平的 P2P 替代产品?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    默认情况下,IOS 配置为输入。  然而、输出端口寄存器中的缺省值为11111111、所以如果输入被切换至输出而不重新写入该寄存器、它们的输出状态将为高电平。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您提供信息。 这是我对客户的回答、对于满足默认低输出要求的任何适当解决方案、如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    是否可以在 IO 上安装下拉电阻器?  由于默认情况下将它们配置为输入、因此这将使线路偏置为低电平。  然后、在配置为输出之前、您可以先将输出端口值设置为0而不是1。

    此致、
    最大