This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1176:当端子 A 上的0V 至-7V 切换时、器件损坏

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828044/sn65hvd1176-part-is-destroyed-when-switching-from-0v-to--7v-on-terminal-a

器件型号:SN65HVD1176

您好!

我正在尝试执行 TIA-485-A 中指定的"输入电压范围"测试 因此、我必须对收发器的端子 A 施加-7V 电压、并对端子 B 施加-6.8V 电压(请参阅标准4.3.2节中的表1)。 测试期间、收发器打开、但驱动器被禁用。

当我打开电源时、它们以大约70mV/us 的斜升至指定的值、收发器被损坏、并且端子 A 和 GND 之间存在短路。 当收发器完全关闭时、我会得到相同的结果。  到目前为止、我已使用此设置销毁了多个收发器。

如果我以低于1V/s 的速度斜升、则不会对收发器造成伤害。 但是、这似乎不是测试的想法、也不是数据表中给出的"建议运行条件"。

有人能告诉我、我的错误是什么、或者数据表中规定无法从0V 切换至-7V 的地方是什么?

如果无法实现、该收发器如何符合 TIA-485-A 标准?

此致、

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

    RS-485收发器的输入电压范围表明、通信在宽共模范围内工作。 例如、如果 A 和 B 上的电压在-6.8V 至-7.0V (-6.9V 共模电压)之间切换、则您期望收发器生成正确的数据。 我不知道您为什么在对导线施加电压后升高电源电压。 在某些应用中、会向现有总线添加额外的节点。 但是、  通常在模块连接到主总线(热插拔)之前节点电源已准备就绪。 如果您对规格 或应用有更多问题、请告诉我。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    无论我是斜升、导线已经插入、还是启动电源并插入导线、都无关紧要。 在这两种设置中、收发器都被销毁。  由于我们的产品(包括收发器)必须符合 TIA-RS485、因此、只要标准中指定了该产品、它就不是正常用例、这一点无关紧要。

    为了阐明我的设置、这里有一张草图:

    在后续测试中、我发现当我首先施加 VA=12V、Vb=11.8V、然后关闭电源、然后施加 VA=-7V 和 Vb =-6.8V 时、情况会更加频繁。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

    草图有帮助。 您是否可以在测试中监控总线电压? 我怀疑、以某种方式、电压不会像您预期的那样快速稳定下来。 如果发生过冲或下冲、并且引脚电压超出指定的绝对最大值、则器件可能会损坏。

    在应用中 、这是输入范围的测试方式。  您从 正常运行开始(例如:5V 电源、100kbps PRBS 数据)、然后 将总线的共模更改为 -7V 或12V 以查看通信是否 仍然成功。  

    有关 驱动器的共模电压检查、请参阅此数据表第11页的图10。 我希望这对您有所帮助。

    www.ti.com/.../sllse11h.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在这里、测试期间监控的电压:

    我首先施加了12V/11.8V、然后关闭电源并施加了-7V/-6.8V、由于端子 A 和 GND 之间存在短路、-7V 电源会触发限流器。 VB 在 VA 之后上升约1s、因为电源反应较慢。 尽管如此、我始终处于+-12V Vdiff (VA - Vb)范围内、这不应损坏收发器。

    与数据表的图10相比、我没有375Ohm 串联电阻器、但 TIA-485-A 也没有指定这些电阻器。  在图10中、向收发器施加了哪些电压阶跃? 因为它只被写入-7V < V (TEST)< 12V。

    感谢你的帮助

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

    感谢您的信息。 我问您是否 在 销毁部件的测试中保存了波形。 例如、对端子 A 施加-7V 电压、对端子 B 施加-6.8V 电压、然后以70mV/us 的速率将 Vcc 斜升至5V。 您能否确认 逻辑引脚的状态、例如 D=0V、D=0V 等? 如果您愿意、我们可以 在 TI 现场应用工程师的帮助下直接讨论该问题。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

      我将根据离线讨论关闭此 TT。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao