This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:有关在灌电流侧使用的 TDP158的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839275/tdp158-questions-for-tdp158-using-in-sink-side

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TMDS181

各位专家:

我们的客户希望检查我们是否可以在 HDMI 转接驱动器灌电流侧使用 TDP158、我们在数据表中仅看到源侧示例电路。 您能帮助检查我们是否可以在灌电流侧使用它吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    不建议将 TDP158用于灌电流侧应用。 为此、客户应改用 TMDS181。

    此致、

    I.K.