This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:使用 SN65DSI83显示白屏

Guru**** 2784945 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835444/sn65dsi83-use-sn65dsi83-to-display-a-white-screen

器件型号:SN65DSI83

你(们)好

我用 SN65DSI83,设计屏幕、但有一些问题、有时屏幕有点模糊

1:;MIPI 到 LVDS IC 的输出电压(SN65DSI83ZQER)以验证,它大约每100 μ s 发生一次在  增加输出电压之前大约发生1/400次

2:MIPI 到 LVDS IC (SN65DSI83ZQER)的输出电压被调整回、即使低于原始默认值。 验证结果还显示白屏出现超过1/100次,一个出现在超过1/10次之后,另一个出现在超过1/400次之后。 此时、LVDS 信号消失

在之前、即使屏幕上出现了微功耗的 LVDS 信号,下面是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    根据输出电压、您是指1.8V Vcc 器件电源吗? 电源在1.8V 时是否干净且稳定? 也就是、该电源上的噪声是否小于50mVpp?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它不是1.8V Vcc,它是 A_Y0N/A_Y0P 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    明白。 LVDS 输出的差动摆幅和共模电压是否符合您的显示数据表规格?  

    在 LVDS 信号完全输出的情况下、LVDS 时钟输出是否也会输出、还是仅数据通道?  

    出现此问题时、您是否已检查 DSI 输入通道的状态?

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否仍然存在?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    很高兴看到您解决了该问题。 为了便于将来参考、您是否介意总结一下问题和解决方案是什么?

    此致、

    I.K.